请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 工具/软件:Code Composer Studio
我正在为 CC1310运行针对 NVSIINTERNAL 的 SimpleLink Academy 示例。 我可以很好地编译示例工程、在调试它时、我会得到 PuTTY 中显示的预期输出作为输出终端。 但是、在变量下的"attrs"文件夹中、我有许多红色消息表示"内存映射阻止了 RE..."。 这是否有任何特殊原因? 如何解决此问题? 很抱歉、如果问题有点模糊、我对此还 有点陌生、但我只是使用示例文件、完全未修改、并为我的显示屏使用 CC1310 Launchpad 以及 PuTTY。 谢谢!