This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:"内存映射阻止了 RE..."运行 NVSIINTERNAL SimpleLink 示例时出现消息。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/700853/ccs-cc1310-memory-map-preventing-re-message-when-running-nvsinternal-simplelink-example

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

我正在为 CC1310运行针对 NVSIINTERNAL 的 SimpleLink Academy 示例。 我可以很好地编译示例工程、在调试它时、我会得到 PuTTY 中显示的预期输出作为输出终端。 但是、在变量下的"attrs"文件夹中、我有许多红色消息表示"内存映射阻止了 RE..."。 这是否有任何特殊原因? 如何解决此问题? 很抱歉、如果问题有点模糊、我对此还 有点陌生、但我只是使用示例文件、完全未修改、并为我的显示屏使用 CC1310 Launchpad 以及 PuTTY。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从纯 IDE 的角度来看、当调试器访问未初始化的变量时、有时会出现这些消息。 例如、如果器件地址0x0处没有存储器、但尚未初始化的指针指向该地址、则表达式视图无法访问指向的地址的内容。 这可能在"Variables"(局部变量)或"Expressions"(全局变量和自定义表达式)视图中都发生。

    当执行过程中指针被正确初始化时、这种情况会自行解决。

    但是、如果您在"Expressions"视图中查看变量、则程序的上下文可能会影响该视图的值、因为某些变量在程序执行期间可能会丢失上下文(例如静态或局部变量)。

    很明显、这预先假定代码正在正确运行、根据您的描述、它似乎可以正常运行。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 现在我看到我在调试模式下运行示例、并且它在 main 函数的入口停止、我不得不自己推进、这是一个新手错误。