This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:GUI Composer Runtime_6.0.0安装日志

Guru**** 2347480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/698017/ccs-gui-composer-runtime_6-0-0-install-log

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

作为管理员安装 GUI Composer Runtime 6.0.0后、我在日志文件中发现了一些错误。

我附加了日志文件。 请检查此文件。

e2e.ti.com/.../gcruntime_5F00_6.0.0.20180608181853.log

我的环境如下所示。

操作系统:Windows 7、SP1、64位

CCS:8.0.0

此致、

EUI-HEON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eui-Heon 您好、
    我假设您是指 GCv1运行时。 您是如何安装的? 您是否在 CCSv8中使用了 CCS 应用中心?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ki-Soo:

    我从 http://dev.ti.com/gc 获得了安装文件。 它需要在运行时安装才能提取独立应用程序。
    此致、

    EUI-HEON
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EUI-HEON、
    日志中的错误消息似乎是误报(没有真正的错误)。 似乎安装成功。 您是否遇到了 GC 应用程序的一些问题?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ki-Soo:

    在我的开发环境中、我在搜索导致 CG 运行问题的原因时在运行时安装日志文件中发现错误、并提出了问题。 但是现在我已经解决了这个问题、运行时安装似乎没有问题、正如您所说的。

    此致、
    EUI-HEON