This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-BUCKCONV:当我单击 main.cfg 时、GUI 不显示 n#39;t

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, BOOSTXL-BUCKCONV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/697796/ccs-boostxl-buckconv-the-gui-doesn-t-appear-when-i-click-main-cfg

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是使用 powerSUITE 的新手。 我正在浏览用户指南、直到我双击 main.cfg、所有操作都正常。 未显示 GUI。 出现 powerSUITE 窗口并闪烁几次、但没有出现任何问题。 我尝试使用刷新按钮、没有帮助。 我观看了一些基于 CCS 版本6的视频。 他们说要确保您安装了 CCS GUI Composer。 我使用的是 CCS 版本8。 我认为这不是问题吗? 也许是这样。 有人有任何建议吗? 我应该安装 CCS 6并从旧版本运行 boostxl-buckconv 吗?

谢谢、

卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否遇到了以下主题中描述的问题?
    e2e.ti.com/.../2369322
    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我进行了搜索,找到了您在发布问题之前提供的主题。 我尝试使用所述的修复程序、但运气不好。 我已经阅读了这些指南、并遵循了这些指南。 我也阅读了其他链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    main.cfg 的缺少/空白 GUI 主要是缺少 GCv1运行时的问题。 在我的 V8环境中、我能够通过从 App Center 显式安装 GCv1运行时来解决该问题。 听起来您已经执行了此操作、但我只想双击以确保您安装了它。  如果您签入 App Center、 则 GCv1运行时组件应显示为"Up to Date"(最新):

    请注意、即使安装了 GCv1运行时、也会出现令人厌烦的已知错误(CCSIDE-3314:在编辑器中打开 cfg 文件时、powerSUITE GCv1解决方案显示为半高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Ki-Soo,

    感谢您的回答。 我没有安装上一个中显示的 GUI Composer Runtime。 我不确定是否应该这样做,因为 powerSUITE 用户指南建议不要这样做。 我在应用中心找到了该应用程序并将其安装。 GUI 现在工作正常、但效果不是很好。 图形界面仅覆盖大约1/4窗口。 我必须使用滚动条查看界面的其他部分。 见上文。 我可以解决这个问题、没问题。 但是、如果我能使它正常工作、那会更好。

    我尝试关闭和删除项目并重新启动、但没有帮助。 我是否可以使用它们的设置来扩展 GUI、使其适合窗口?

    -Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 GUI URL 粘贴到 Chrome 中、看起来不错。 我想我会使用早期版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ChuckDSampson"] GUI 现在工作正常,但效果不是很好。 图形界面仅覆盖大约1/4窗口。 我必须使用滚动条查看界面的其他部分。 [/报价]

    是的、CCS 的后续版本中存在此已知问题:

    CCSIDE-3314:  在编辑器中打开 cfg 文件时、powerSUITE GCv1解决方案显示为半高

    不幸的是、我没有确定何时会解决这个问题的时间表。 GCv1错误的优先级较低。

    我只是确认 CCSv6.2不存在上述问题(GUI 未被截断)。 如果您不想处理截断的 GUI、这也是一个选项。

    谢谢

    Ki