This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 Mac OS 上进行 BBB PRU 开发

Guru**** 2082790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/696234/ccs-bbb-pru-development-on-mac-os

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我在使用 BeagleBone Black 和 CCS 时玩得很开心、但由于我使用的是 Mac、因此有点痛苦。 在 macs 上、双引导至 Linux 不再是一件简单的事情(您必须安装单独的引导加载程序)、并且使用来自 VM 的调试探针经证明是次优的(正如优秀的 PRU 实践指南所建议的那样)。

我感到很高兴的是:请为 CCS for Mac OS 带来处理器器件支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    在 Mac 上使用 VM 时的调试性能相当差。 有时我需要尝试使用以太网探针、看看它是否更好。

    我们定期评估向 Mac 版 CCS 添加处理器支持的情况。 到目前为止,需求还没有实现。 像您这样发布是正确的做法。 E2E 上的流量确实有助于证明首先要使用 Mac 版本是合理的。

    目前、我们没有计划在 Mac 版本中添加对处理器的支持。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    我可能有一些可以帮助您的东西、并发送了一个朋友请求、以便我可以通过私人邮件共享。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    我将关闭此功能。 我们没有成功连接。 如果您想继续、请随时单击我的姓名并向我发送一封私人邮件。

    此致、
    John