请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我在使用 BeagleBone Black 和 CCS 时玩得很开心、但由于我使用的是 Mac、因此有点痛苦。 在 macs 上、双引导至 Linux 不再是一件简单的事情(您必须安装单独的引导加载程序)、并且使用来自 VM 的调试探针经证明是次优的(正如优秀的 PRU 实践指南所建议的那样)。
我感到很高兴的是:请为 CCS for Mac OS 带来处理器器件支持!
本