This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C++代码、无法在调试器中看到变量类

Guru**** 2195940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/697171/ccs-c-code-cannot-see-variables-class-in-debugger

工具/软件:Code Composer Studio

我也是 Vision Vayu 董事会的类似问题。

其中、我没有在观察窗口中加载符号和离线值。

有人能帮我解决这个问题

CCS 版本:6.0.0

屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    这是一个错误(跟踪编号 CCBT-2202)、现已修复。 此修复程序应出现在下一个 CCS 版本(8.1.0)中、预计下一周左右会发布。 发布后、您需要更新您的 CCS 版本以获得修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aartig 的快速回复。

    目前我使用的是 CCS v6。

    然后、我应该安装 CCSv8或更新当前 CCS 版本才能解决这个问题。。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法直接从 CCSv6更新到 CCSv8。 您需要单独安装 CCSv8。 8.1发布后、将通过 此链接提供。

    如果您仍然希望继续安装 CCSv6、只需将8.1安装到另一个目录即可。