This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCS8安装 MSP430Ware 错误

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/695283/ccs-codecomposer-ccs8-install-msp430ware-error

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 Fresh Win10中安装了 Code Composer Studio 8。

我在尝试从 Resource Explorer 安装 MSP430Ware 时遇到的问题。

它显示错误。

但 SimpleLink MSP432 SDK 正常。

该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在尝试在几台机器上重现此问题、但没有任何运气。  对我来说、它已成功完成。  我注意到的一件事是下载速度非常慢。  提取的值几乎为2GB。  错误消息表示存在连接错误、这就是失败的原因。  下载内容应与台湾相对应。

    我们可以尝试从其他来源下载 MSP430Ware、如果该源代码起作用、Resource Explorer 应检测它并下载它的元数据。

    MSP430Ware 可从此处下载:

    如果您安装在 C:\ti 的标准位置、Resource Explorer 应检测到它。  您可以通过单击此菜单来触发它进行扫描:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢,这是一项工作!!!

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好