This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
TI 专家、
当我在 win10 pro 64位中安装新版本 CCS8.1时(禁用防病毒软件时也尝试安装),通常会出现以下警告:
出现错误:安装程序无法正确安装 JRE。 最常见的2个原因
故障原因是:
1计算机上的防病毒软件可能会妨碍可执行文件。
2下载已损坏。
请使用下一个对话框将这些日志提交给 TI 进行分析。
您还可以访问 TI E2E CCS 支持论坛以获取其他帮助。
安装日志位于:C:/ti/ccsv8/install_logs/20180911142337中
附件是安装日志、请检查。 谢谢
器件型号:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 专家:
我在安装 CCS 8.1.0时遇到问题。 显示出现错误:安装程序无法正确安装 JRE。 失败的2个最常见原因是:1计算机上的防病毒软件可能会阻碍可执行文件。 2下载已损坏。
我的 PC 操作系统是 Win 10 Pro、64位操作系统。
当我尝试安装 CCS 三次都失败后,我联系它禁用防病毒软件并再次安装 CCS,同样的问题再次出现。
请帮我解决这个问题吗? 非常感谢。
此致
钟志
您好、丹麦人、
在您的帮助下、我已成功安装 CCS 8.1、我选择脱机安装、它可以成功。 如果联机、则会失败。 非常感谢。
此致
Ji Zhong