This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:在 win10 pro 64位中安装 CCS8.1.0.00011失败

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/727249/ccs-tms320f28335-failed-to-install-ccs8-1-0-00011-in-win10-pro-64bit

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

TI 专家、

当我在 win10 pro 64位中安装新版本 CCS8.1时(禁用防病毒软件时也尝试安装),通常会出现以下警告:

出现错误:安装程序无法正确安装 JRE。 最常见的2个原因
故障原因是:
1计算机上的防病毒软件可能会妨碍可执行文件。
2下载已损坏。
请使用下一个对话框将这些日志提交给 TI 进行分析。
您还可以访问 TI E2E CCS 支持论坛以获取其他帮助。
安装日志位于:C:/ti/ccsv8/install_logs/20180911142337中

附件是安装日志、请检查。 谢谢

e2e.ti.com/.../3731.20180911142337.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CCStudio

    工具/软件:Code Composer Studio

    尊敬的 TI 专家:

    我在安装 CCS 8.1.0时遇到问题。  显示出现错误:安装程序无法正确安装 JRE。 失败的2个最常见原因是:1计算机上的防病毒软件可能会阻碍可执行文件。 2下载已损坏。

    我的 PC 操作系统是 Win 10 Pro、64位操作系统。

    当我尝试安装 CCS 三次都失败后,我联系它禁用防病毒软件并再次安装 CCS,同样的问题再次出现。

    请帮我解决这个问题吗?  非常感谢。

    此致

    钟志

    e2e.ti.com/.../20180911142337.zip

    e2e.ti.com/.../20180911142337.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钟、

    我合并了您的两个线程、因为它们在每个线程上都包含相关的日志信息。 但是、将来请不要多次发布、以免重复工作。

    我们将分析日志并报告可能发生的情况、并提供一些建议。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhong、

    安装程序无法下载所需的任何组件、连接超时。 请下载离线安装程序并重试。 确保解压缩安装包。

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹麦人、

    在您的帮助下、我已成功安装 CCS 8.1、我选择脱机安装、它可以成功。 如果联机、则会失败。 非常感谢。

    此致

    Ji Zhong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔
    感谢您的注意和建议、当我发布需要批准的主题帖时、无法在我的 E2E 社区记录中找到我的主题,因此重复了同一主题帖、下次我将负责处理此问题。 非常感谢。
    此致
    Ji Zhong