This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:无法从 CCS 访问 TI Resource Explore

Guru**** 2558770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/726513/ccs-ccstudio-cannot-access-ti-resource-explore-from-ccs

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:MSPWARECC2650MODA

工具/软件:Code Composer Studio

目前、我无法访问 CCS 中的 TI Resource Explorer、但我已导入到计算机的 MSPWare 除外。 可能的符号是红色的、当我尝试建立连接时、会显示一个弹出窗口、如下所示。

我的 CCS 版本为7.4、所有更新均已完成。 我遵循弹出窗口的说明、但由于安装了较新版本(系统通知)、无法实现 TIREX-update。 请帮助我解决该问题。 我需要导入一些项目和代码示例以演示主机 MSP430 MCU 与 CC2650MODA 之间的连接。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能会遇到同样的问题。

    Tirex 更新失败:

    我在 install_golgs 和 tirex 子文件夹中都看不到错误日志:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Minh、Thomasz、
    "TIREX 更新" Wiki 页面已过期。 正确的封装复制路径应为 :software-dl.ti.com/.../tirex-3.6.10

    我更新了 wiki。 请使用该路径并重试。

    很抱歉不方便
    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    非常感谢您的及时帮助。 但是无法连接到链路。 请再次检查链接。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接只能从"安装新软件"对话框访问:

    要进入该对话框、请按照(最近更新的) wiki 中的步骤操作:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/TIREX_Update

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    右键单击提供的链接并使用复制链接位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki-Soo Lee、

    供参考:

    完成新产品安装(tirex-3.6-10)所需的 CCS 重启后、安装会挂起。
    重试没有帮助。
    问题是安装程序无法将 c:\ti\ccs7\tirix 重命名为 c:\ti\ccs7\tirex.backup
    我猜是一个安全问题。
    我转到安装程序文件夹、使用管理员权限运行 tirex_3.6.10.201807031456_win32.exe。
    正常。但是未创建 tirex 子文件夹、已覆盖现有 tirex 文件夹。

    我没有时间进行检查、但我认为 CCS 应该在启动之前使用管理员权限(Win10)
    我们运行帮助->安装新软件...

    谢谢! /每月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的报告。 我们将研究如何使这一过程更加顺利

    Ki