请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 主题中讨论的其他器件:MSPWARE、 CC2650MODA
工具/软件:Code Composer Studio
目前、我无法访问 CCS 中的 TI Resource Explorer、但我已导入到计算机的 MSPWare 除外。 可能的符号是红色的、当我尝试建立连接时、会显示一个弹出窗口、如下所示。
我的 CCS 版本为7.4、所有更新均已完成。 我遵循弹出窗口的说明、但由于安装了较新版本(系统通知)、无法实现 TIREX-update。 请帮助我解决该问题。 我需要导入一些项目和代码示例以演示主机 MSP430 MCU 与 CC2650MODA 之间的连接。 感谢你的帮助。