This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C2000 Code Composer Studio v3.3

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/726690/ccs-c2000-code-composer-studio-v3-3

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我需要在 64位 Win 7 PC 上安装 C2000 Code Composer Studio v3.3。 但是当我尝试安装时,出现“Error Code 1722 There is a problem with this Windows installer package”(错误代码1722:此 Windows 安装程序软件包出现问题),安装失败。

我在论坛中提供的其他解决方案中、在安装问题时取消选择 BIOS、问题似乎仍然存在。  

请帮助我确定如何将此工具安装到我的笔记本电脑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有报告说 CCSv33在 Win7上成功使用、我以前也是这样做的、但根据我的经验、让该旧工具正常工作最轻松的方法是将其安装到装有 Windows XP 的虚拟机中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但您能向我解释一下他们在 Win7上使用 CCSv3.3所遵循的过程,因为 MS 不再支持 Win XP,所以他们必须优先考虑该过程。 因此必须使用 Win 7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没什么特别的、请以管理员身份安装、实际上、只需右键单击 setup.exe、以 admin 身份运行、然后将兼容性设置应用为"WinXP+Run as Admin"到 CCS 和 CCS 配置工具。
    但您最好重新考虑 VM。 在沙盒中使用过时的操作系统可能足以避免担心支持问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Using_CCS_with_Windows_Vista_and_7

    谢谢
    Ki