请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我需要在 64位 Win 7 PC 上安装 C2000 Code Composer Studio v3.3。 但是当我尝试安装时,出现“Error Code 1722 There is a problem with this Windows installer package”(错误代码1722:此 Windows 安装程序软件包出现问题),安装失败。
我在论坛中提供的其他解决方案中、在安装问题时取消选择 BIOS、问题似乎仍然存在。
请帮助我确定如何将此工具安装到我的笔记本电脑。