This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在公司环境中运行 CCS Uniflash (v3.4.1.00012)、以便与某些实验室硬件通信。
每当我在域计算机上安装/运行它时、它都会锁定在闪屏上(请参阅图片)。 我可以在加入了非域的计算机上正常运行它、我很确定它是我们的策略/设置中的一项内容。 不确定哪些设置可能导致此行为或关注的位置。
我起初以为这可能是我们的 CrowdStrike 恶意软件客户端、但我完全卸载了它、没有任何效果。
感谢您的任何帮助/指导-谢谢。
谢谢、Ki!
它是 LM1 Linux 器件(随附技术文档)。 但是、器件尚未真正解决问题、因为我甚至无法启动 Uniflash 尝试任何操作。
谢谢。 我看到您正在使用基于 AM335x 的器件。 因此、您必须使用 UniFlash 3.x 的原因
您好、Ki。 只需检查一下您是否需要我的任何其他信息。 谢谢。
很抱歉、我仍在等待更新。
您在什么主机操作系统上运行 UniFlash 3.4?
我也在这台机器上尝试过它、第一次运行时的结果相同。
您能否尝试打开 DOS 命令窗口、然后浏览至:
eclipse
然后从命令窗口运行 uniflash.exe 目录? 是否出现任何错误消息?
谢谢您的尝试。 我们仍在调查中。 请注意、UniFlash 3.x 非常旧、在支持中已弃用。 这就是延迟的原因。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。
不用担心-谢谢您的帮助!
只是我们仍在调查的快速(非)更新。 感谢您的耐心等待。
Ki
我收到了一些有关 UniFlash 工程的建议:
尝试 启用 RCP 日志记录:
我认为它缺少破折号、因此它应该是以下内容:
-DDebugPrintlnFlag=16
-DDebugLogPath=c:\temp
--
另一个要尝试的方法是在启动 UniFlash 之前禁用互联网访问、以防在某些阻塞的网络调用中被挂起。
--
最后、尝试安装 Process Monitor (https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon)、并生成日志以查看访问文件是否有任何错误日志。
您好、Ki。 很抱歉耽误你的时间。 我将 在今天晚些时候发布更新。 谢谢。