This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS Uniflash (3.4.1.00012)锁定

Guru**** 2901820 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1190664/ccs-uniflash-3-4-1-00012-locks-up

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我们正在公司环境中运行 CCS Uniflash (v3.4.1.00012)、以便与某些实验室硬件通信。  

每当我在域计算机上安装/运行它时、它都会锁定在闪屏上(请参阅图片)。 我可以在加入了非域的计算机上正常运行它、我很确定它是我们的策略/设置中的一项内容。 不确定哪些设置可能导致此行为或关注的位置。  

我起初以为这可能是我们的 CrowdStrike 恶意软件客户端、但我完全卸载了它、没有任何效果。

感谢您的任何帮助/指导-谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我正在与工程部门合作、以了解潜在的根本原因。  

    您使用的是什么器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ki!

    它是 LM1 Linux 器件(随附技术文档)。 但是、器件尚未真正解决问题、因为我甚至无法启动 Uniflash 尝试任何操作。

    e2e.ti.com/.../LM1AndroidToLinuxMigration-08092022.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我看到您正在使用基于 AM335x 的器件。 因此、您必须使用 UniFlash 3.x 的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki。 只需检查一下您是否需要我的任何其他信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我仍在等待更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在什么主机操作系统上运行 UniFlash 3.4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在这台机器上尝试过它、第一次运行时的结果相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试打开 DOS 命令窗口、然后浏览至:

    eclipse

    然后从命令窗口运行 uniflash.exe 目录? 是否出现任何错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的尝试。 我们仍在调查中。 请注意、UniFlash 3.x 非常旧、在支持中已弃用。 这就是延迟的原因。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心-谢谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是我们仍在调查的快速(非)更新。 感谢您的耐心等待。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了一些有关 UniFlash 工程的建议:

    尝试 启用 RCP 日志记录:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v3_4/uniflash-v3_quick_start_guide.html#generate-rcp-log

    我认为它缺少破折号、因此它应该是以下内容:

    -DDebugPrintlnFlag=16

    -DDebugLogPath=c:\temp

    --

    另一个要尝试的方法是在启动 UniFlash 之前禁用互联网访问、以防在某些阻塞的网络调用中被挂起。

    --

    最后、尝试安装 Process Monitor (https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon)、并生成日志以查看访问文件是否有任何错误日志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki。 很抱歉耽误你的时间。 我将 在今天晚些时候发布更新。 谢谢。