Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH一个小问题。
我添加了"擦除设置..."

...快速设置,但类别(擦除),因此上下文丢失:

在上面的演示中、用户不能完全清楚这些是"擦除"选项。
在我的视图中、选择"快速设置"时、"擦除设置"字样应与单选按钮一同显示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ki、您好!
感谢您的答复。
如果您在类别级别选择"添加"按钮,它应添加类别名称和类别中的所有选项:
啊 我错过了这个。 是的、我可以在组级别执行"+"、然后为该组中的选项和按钮提供上下文。 这对我来说可以解决这个问题。
您的请求是否能够只添加特定选项但仍具有类别名称?
是的。 我认为这个论点仍然是有效的,但现在我知道我可以添加在组一级,这可能不值得我想的努力。