This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UniFlash 快速设置 Don't 显示类别

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1226536/uniflash-quick-settings-don-t-show-category

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

一个小问题。

我添加了"擦除设置..."

...快速设置,但类别(擦除),因此上下文丢失:

在上面的演示中、用户不能完全清楚这些是"擦除"选项。

在我的视图中、选择"快速设置"时、"擦除设置"字样应与单选按钮一同显示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,只是标记你,因为你似乎是 UniFlash 大师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    如果选择类别级别的"添加"按钮、则应添加类别名称以及类别中的所有选项:

    您的请求是否能够添加特定选项但仍具有类别名称?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    感谢您的答复。

    如果您在类别级别选择"添加"按钮,它应添加类别名称和类别中的所有选项:

    啊 我错过了这个。 是的、我可以在组级别执行"+"、然后为该组中的选项和按钮提供上下文。 这对我来说可以解决这个问题。

    您的请求是否能够只添加特定选项但仍具有类别名称?

    是的。 我认为这个论点仍然是有效的,但现在我知道我可以添加在组一级,这可能不值得我想的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    正如 Ki 提到的、您可以将整个类别/组添加到"快速设置"中。

    目前、根据设计、如果您添加单个设置、则类别/组标题不会添加到"快速设置"中、因为我们希望允许用户将设置组合在一起并以这种方式创建他们自己的 UI。

    谢谢。

    Ricky