This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS12.x 初始化主题错误

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1223692/ccs12-x-initializing-theme-error

"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

在 CCS12.x 中、我看到以下错误:

因此、我可能无法获得正确的 SysConfig UI

有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    执行特定操作时是否会发生此错误? 是尝试打开*。syscfg 文件吗?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、这发生在

    1.打开 SysConfig 文件

    2.打开 CCS App Center

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确切获得了哪个 CCS 12版本的此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 版本:12.2.0.00009和  版本:12.3.0.00005。

    有了版本,我看到了问题。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CCS 12.3.0中的"App Center"存在一个(不相关)已知问题。 我们正在努力解决这个问题。

    但12.2.0应该不会有问题。 该问题是否仅在打开 App Center 时发生?

    另请尝试用户指南第9.4.2节和第9.4.3节中的故障排除步骤:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#general-ide

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、这发生在

    1.打开 SysConfig 文件

    2.打开 CCS App Center

    我检查过上述故障排除方法、没有任何帮助。

    此致、Shiv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确认、如果跳过步骤2 (打开应用中心)、没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有问题。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、只打开 SysConfig 文件就会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享工程和 SysConfig 文件? 您可以根据需要从工程中删除所有其他源文件(除 syscfg 文件之外)。