Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
"Thread:OMAP-L138"中讨论的其他器件由于在使用 Blackhawk BH-LAN-560仿真器的 Windows 10中至少版本12.2 Code Composer Studio (即12.2和12.3)、因此连接到我的 OMAP-L138 DSP 的命令会挂起(当切换到调试模式时、会检测到仿真器;只有在触发"连接"调试命令时才会挂起)。
使用逆版本12.0时、一切正常。 所有情况下均使用相同的工作区和项目文件。
有什么想法吗?