This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 自版本12.2以来、Code Composer Studio 随着 Blackhawk BH-LAN-560仿真器挂起

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1218169/code-composer-studio-hangs-with-blackhawk-bh-lan-560-emulator-since-rev-12-2

"Thread:OMAP-L138"中讨论的其他器件

由于在使用 Blackhawk BH-LAN-560仿真器的 Windows 10中至少版本12.2 Code Composer Studio (即12.2和12.3)、因此连接到我的 OMAP-L138 DSP 的命令会挂起(当切换到调试模式时、会检测到仿真器;只有在触发"连接"调试命令时才会挂起)。

使用逆版本12.0时、一切正常。 所有情况下均使用相同的工作区和项目文件。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个已知问题。 CCSv12.1.0中的一个文件发生了影响 XDS560v1探针的更改。

    坦率地说、基于 XDS560v1的探头不再受官方支持。  在12.3中、TI XDS560v1支持已完全删除。 我们正与 Blackhawk 合作、以便在未来的版本中将其移除以用于 Blackhawk 探针。  

    如果您希望继续使用基于 BH XDS560v1的探头、我建议选择12.0。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    感谢您提供的超快回答。