This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 9.1.0.00010和 Segger J-link

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1205558/ccs-9-1-0-00010-and-segger-j-link

主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

我当前正在运行

CCS 9.1.0.00010.

Segger J-link 支持7.70.0.0 (Ultra+)

我使用的是 Tiva TM4C ARM M4微控制器系列。

我一直在与 Segger 支持部门合作、以解决出现的仿真器问题。 J-link 日志文件正在捕获 RAM 检查失败。 根据 Segger 7.70已过时、我应该运行7.84、它对该误差进行了改进。 通过从 CCS 的"Help"菜单手动进行软件检查、可以返回 SEGGER dll 是否是最新的。  

是否有办法强制将 dll 更新到最新的7.86? 我发现了一些过去的历史文章,其中这样做导致了其他错误。 有人能给我一种我将要下来的兔子洞的感觉吗?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 中提供的 J-Link 版本通常会沿用 SEGGER 提供的最新版本、因此这并不奇怪。 对于强制更新到更高版本的问题、存在一些涉及在二进制文件中手动复制的变通办法。 也许这就是那些"历史帖子"所指的。 我在一段时间内没有亲自这样做。 最好直接与 SEGGER 支持联系、以获取最佳方式。

    谢谢

    小标题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    您是对的。 历史帖子指向手动复制该 dll 并导致出现新问题。  

    我最初就仿真错误联系 Segger。 他们现在已经向我指出了 TI、因为他们的最新 dll 已经出来并且没有被拉到 CCS 中去。  

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们现在告诉我 TI、因为他们的最新 dll 已过时并且没有被拉到 CCS 中。  [/报价]

    SEGGER 提供 CCS 驱动程序的打包和移交过程。 还有一个更新站点、它们对其进行打包、并通过 CCS 更新机制提供。 我们必须与他们合作、将他们的最新驱动程序发布到未来的 CCS 版本中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    指向手动复制该 dll 并出现新问题的历史帖子

    你能把我带到这些帖子吗? 我似乎不能找到他们。 我记得很久以前尝试过这种方法、那时它对我起了作用。 我想再试一次。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我曾引用过这个帖子。 它很旧、我不确定它是否适用了。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586663/ccs-ek-tm4c1294xl-ccs-update-from-7-0-0-to-7-1-0-has-rendered-segger-j-link-unable-to-connect-to-tm4c-target

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    历史文章指向手动复制该 dll 并出现新问题。  [/报价]

    您是否亲自尝试手动复制并发现错误? 如果是、确切的误差是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我回忆正确、手动复制的内容是获取 最新 JLink 软件包中的 JLink_x64.dll、并将其放入:

    \ccs\ccs_base\DebugServer\drivers 下一个目录

    最初、我的 v7.70也是:

    然后、我手动丢弃了最新的 dll:

    看起来还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们必须与他们合作,将他们的最新驱动程序下载到将来的 CCS 版本中。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-11093

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没想到要验证在本地主机调试菜单中使用的 dll。 我希望 dll 版本能够在 CCS 中通过 Help -> About code composer studio ->安装详细信息更新。 这在我手动复制该 dll 时没有更新、因此我不确定我是否更新了正确的文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在为 SEGGER 提供支持。 他们反应迅速、并推出了 CCS 更新。 现在、如果通过 CCS 运行更新软件、CCS 安装细节会下拉最新版本。 我现在运行的是7.86.4.0。 这将解决任何其他人的问题。

    根据 SEGGER 的说法、它们仅在请求时推送 CCS 更新。 我会说,这是一个1天的回合后,我要求它。 快速响应。