This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我当前正在运行
CCS 9.1.0.00010.
Segger J-link 支持7.70.0.0 (Ultra+)
我使用的是 Tiva TM4C ARM M4微控制器系列。
我一直在与 Segger 支持部门合作、以解决出现的仿真器问题。 J-link 日志文件正在捕获 RAM 检查失败。 根据 Segger 7.70已过时、我应该运行7.84、它对该误差进行了改进。 通过从 CCS 的"Help"菜单手动进行软件检查、可以返回 SEGGER dll 是否是最新的。
是否有办法强制将 dll 更新到最新的7.86? 我发现了一些过去的历史文章,其中这样做导致了其他错误。 有人能给我一种我将要下来的兔子洞的感觉吗?
提前感谢!
他们现在告诉我 TI、因为他们的最新 dll 已过时并且没有被拉到 CCS 中。 [/报价]SEGGER 提供 CCS 驱动程序的打包和移交过程。 还有一个更新站点、它们对其进行打包、并通过 CCS 更新机制提供。 我们必须与他们合作、将他们的最新驱动程序发布到未来的 CCS 版本中。
指向手动复制该 dll 并出现新问题的历史帖子
你能把我带到这些帖子吗? 我似乎不能找到他们。 我记得很久以前尝试过这种方法、那时它对我起了作用。 我想再试一次。
谢谢
小标题
Ki、您好!
我曾引用过这个帖子。 它很旧、我不确定它是否适用了。
Jeff
历史文章指向手动复制该 dll 并出现新问题。 [/报价]您是否亲自尝试手动复制并发现错误? 如果是、确切的误差是什么?
我们必须与他们合作,将他们的最新驱动程序下载到将来的 CCS 版本中。
我为此提交了一个错误。 跟踪链接: sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-11093
我一直在为 SEGGER 提供支持。 他们反应迅速、并推出了 CCS 更新。 现在、如果通过 CCS 运行更新软件、CCS 安装细节会下拉最新版本。 我现在运行的是7.86.4.0。 这将解决任何其他人的问题。
根据 SEGGER 的说法、它们仅在请求时推送 CCS 更新。 我会说,这是一个1天的回合后,我要求它。 快速响应。