This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在调试模式下、当将鼠标悬停在变量上方时、如何更改表达式弹出窗口中的行突出显示颜色?

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1203816/how-to-change-the-line-s-highlight-color-on-the-expression-pop-up-window-when-hover-over-variables-in-debug-mode

您好!

这是它在我的 CCS 上的样子(下面的屏幕截图)。 我希望在突出显示/选择线条时更改其颜色、因为线条太暗、在某些显示器中难以读取。 非常感谢高级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在没有运气的情况下完成了许多基于颜色的首选项。 该选项似乎没有公开。 我正在调查是否有解决方法。

    谢谢

    小标题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方法将涉及编辑一些内部文件。 迄今为止,我的努力没有取得成果。 我将就此生成一个错误。

    我确实想确认一件事。 最初将鼠标悬停在某个结构上时、我看到了类似的结果:

    但是、当我实际选中/突出显示第一行时、内容可读:

    这对您来说是一样的吗?

    谢谢

    小标题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在不同的线程中有相同的问题、可以确认、至少从我结束时、我看到相同的行为、即当您 选择暗线时它会变亮

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203577/tms320f280049c-looking-for-code-composer-setting-for-debug-popup-window-color

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki、感谢您深入了解这一内容。 是的,我可以确认你上面描述的行为是相同的,它变得可读,但是,它不是足够好,它可能仍然很难在某些显示器/屏幕阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此问题提交了一个错误。 跟踪链接: sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-11091

    同时,你可以尝试其他一些黑暗的主题插件。

    例如、第一个选项是流行的选项。 我自己也尝试过、调试期间弹出窗口中的文本可读性更强。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 对此的帮助。 期待着解决错误! -我可以稍后尝试暗色主题插件。