This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 阻止调试器构建项目

Guru**** 2878600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1228257/preventing-the-debugger-from-building-project

尊敬的支持部门:

我使用 CCS 12.2.0

问题是:是否有可能阻止调试器启动新的构建?

原因:目前、如果我只将一个"注释"修改到许多源代码使用的头文件中、启动调试器就会开启几乎所有源模块的新构建。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统会在修改文件的日期确定是否要重新编译。 它无法知道变革是否是实质性的。 您可以使用触摸或类似工具将文件的日期回溯到更改之前、以便不触发编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以附加到已在运行的进程。 可以避免编译/闪存步骤:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    问题是:是否可以阻止调试器开始新的构建?

    不用于项目调试会话。  

    正如 Keith 提到的、您始终可以启动一个无项目(手动)的调试会话。

    谢谢

    小标题