This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 突出显示"颜色设置"

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1230046/highlight-color-setting

大家好!

我有同样的问题,巴里在 他的职位在这里

接受的答案对我不起作用。 如果我更改注释设置、颜色将保持不变。

这种行为在过去6年中是否发生了变化?

此致、

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您正在更改错误的注释类型。 是否要更改代码示例中的"参数"符号的颜色? 如果是、则为"C/C++实例"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    实际上、我更改了错误的设置。 我没有注意到出现了更多类型的"事件"