Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7
大家好!
在调试我的器件时、由于尚未确定的问题、我的器件进入 错误_策略 Min 。
具体方法是逐步处理我最终在 SPI 传输中的代码。 我为 RX 和 TX 使用静态缓冲器、
并且事务的长度完全在其大小范围内、因此无效的存储器访问似乎不会带来风险。
我正在努力寻找导致错误的确切原因,我看到,在争论的论点 错误_策略 Min 存在
A 错误 ID 在我的情况下、 0x00120000 。 我似乎无法在任何地方找到该代码的含义。
该代码描述了出现故障的根本原因、 错误_策略 Min ?
在依赖项 项目中 tirtos_builds_cc13x2x7_cc26x2x7_release_ticlang 在 .cfg 文件
我设定了 error.raiseHook ="错误"。Print ;但不显示错误消息。
我正在使用 CCS 版本:12.1.0.00007 , CC2652R7 和 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29
提前感谢
此致、