This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Error_PolicyMin 中 Error_id 的含义

Guru**** 2576725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1242267/meaning-of-error_id-in-error_policymin

主题中讨论的其他器件:CC2652R7

大家好!

在调试我的器件时、由于尚未确定的问题、我的器件进入 错误_策略 Min
具体方法是逐步处理我最终在 SPI 传输中的代码。 我为 RX 和 TX 使用静态缓冲器、
并且事务的长度完全在其大小范围内、因此无效的存储器访问似乎不会带来风险。
我正在努力寻找导致错误的确切原因,我看到,在争论的论点 错误_策略 Min 存在
A 错误 ID 在我的情况下、 0x00120000 。 我似乎无法在任何地方找到该代码的含义。

该代码描述了出现故障的根本原因、 错误_策略 Min

在依赖项 项目中 tirtos_builds_cc13x2x7_cc26x2x7_release_ticlang .cfg 文件
我设定了 error.raiseHook ="错误"。Print ;但不显示错误消息。

我正在使用 CCS 版本:12.1.0.00007 CC2652R7 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29

提前感谢

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tilemachos:

    您可以在 E2E 论坛中搜索类似的 Error_PolicyMin 线程。  您同时使用射频代码还是仅使用 SPI 实施?  您是否可以通过默认的 TI 示例观察到此行为?如果不可以、那么需要进行哪些更改来引发问题?  您是否考虑过改用 TI-RTOS7实现(因为 TI-RTOS 已弃用)?  此外、此处还提供了 调试指南TI-RTOS7文档

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    很遗憾、在提供的论坛中找不到可以提供帮助的内容。

    我在 ROV 工具中搜索:

    我尝试在 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29 但我没有运气。

    现在、我将按照指南尝试找到解决方案。

    当我知道这点时,我会作出回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK v6.20中的 TI-RTOS 文档、您应该检查 ROV 中的 Hwi 异常。  你可以从你项目的.cfg 文件中添加 BIOS 特性、并且也许需要从 ROM 中的 BIOS 移动到闪存中(请搜索配置文件以获得更多细节)。  请尝试增加任务/堆栈/堆大小或确定哪个代码添加导致了问题出现。

    此致、
    瑞安