This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将项目分配给核心后无法(重新)构建系统项目:没有可做的事情

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: MCU-PLUS-SDK-AM263X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1252771/cannot-re-build-system-project-after-assigning-project-to-core-nothing-to-be-done

主题中讨论的其他器件:MCU-PLUS-SDK-AM263X

您好!

我认为这是 CCS 问题、而不是 SDK 问题。

我正在使用 MCU-PLUS-SDK-AM263X、CCS 12.1并导入以下示例: C:\ti\mcu_plus_SDK_am263x_08_05_00_24\examples\ipc_notify_echo\am263x-cc\system_freertos_nortos

我可以随时编译和重新编译、直到我在"System Settings"中将工程分配给内核:

重建会产生"无事可做"的结果。

Clean 也不起作用。

如果我使用"Remove"按钮删除分配、一切都正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    您为"构建配置"设置了什么? 如果您将其设置为 ,尝试使用 相反:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki。

    使用"活动"时、行为没有区别。 如果任何单个内核具有关联的.out 文件、则系统工程清理/重建不起作用。

    引用的示例应该足以重复、但我附上我的项目、以防项目涉及本地问题。

    e2e.ti.com/.../ipc_5F00_notify_5F00_echo_5F00_am263x_2D00_cc_5F00_system_5F00_freertos_5F00_nortos.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 SDK 安装中导入了工程、并且可以重现问题。

    系统项目很有趣(对我来说)。 尽管 Systems Settings 视图未显示任何工程配置、但 Source 视图包含这四个工程的信息并可以构建它们。 然后希望您尝试手动将内核与特定工程关联、这会导致冲突、从而导致构建失败。

    转到"Source View"、清除驱动程序和 标签。 然后再次尝试在 Systems Settings 视图中手动将工程与内核关联。 然后尝试编译系统项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊 是的、清除可以解决问题。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它起作用。

    我们运行到的这一功能没有清楚地记录在案。 我们需要更新它。