请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2650尊敬的支持部门:
当我在经历 RTOS 基本 lab1并想在 RTOS 分析器的用例中使用执行分析时、就会遇到问题。 我被要求在使用 RTOS 分析器之前对其进行初始化、但初始化过程总是在没有错误或其他解释的情况下结束、窗口就会消失。 当我尝试再次初始化它时、该项目也从菜单中删除、直到我重新启动 CCS 后才打开。 硬件跟踪分析器和系统分析器也发生了同样的情况
这是我的配置
CCS 7.40
BLE_SDK_2_02_01_18
编译器5.2.9
RTOS 2_20_01_8
Simplelink Academy v1.11
以下是屏幕截图
然后它消失了、就像从未发生过任何事情
THX 为您提供帮助