This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ccs7.4初始化 RTOS 分析器失败

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1260941/ccs7-4-failed-to-initialize-rtos-analyzer

主题中讨论的其他器件:CC2650

尊敬的支持部门:

当我在经历 RTOS 基本 lab1并想在 RTOS 分析器的用例中使用执行分析时、就会遇到问题。 我被要求在使用 RTOS 分析器之前对其进行初始化、但初始化过程总是在没有错误或其他解释的情况下结束、窗口就会消失。 当我尝试再次初始化它时、该项目也从菜单中删除、直到我重新启动 CCS 后才打开。 硬件跟踪分析器和系统分析器也发生了同样的情况

这是我的配置

CCS 7.40

BLE_SDK_2_02_01_18

编译器5.2.9

RTOS 2_20_01_8  

Simplelink Academy v1.11

以下是屏幕截图

然后它消失了、就像从未发生过任何事情

THX 为您提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、您使用的 CCS 版本非常旧(且不受支持)。 可以重试吗?

    请注意、您的所有软件包的版本都非常旧、不受支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki、

    谢谢你的回复。 我正尝试使用 cc2650来做一些有关 BLE 的项目、我的 Launchpad 似乎仅支持这些旧版本。 或者您的意思是、不可能在旧版本上运行 RTOS 分析器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正尝试使用 cc2650来做一些关于 BLE 的项目,但我的 Launchpad 似乎只支持这些旧版本。

    您至少可以尝试更新 CCS 版本。 CCS 的当前版本仍支持 CC2650。