This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:与 DEVICELIB 代码完成和轮廓面板有关的 CCS Theia 问题

Guru**** 2848150 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1258455/codecomposer-ccs-theia-issue-with-devicelib-code-completion-and-outline-panel

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306CCStudio

我成功安装了 CCS Theia 版本1.1.0、并为 MSPM0L1306 UC 创建了一个工程。 我在主源文件中加入了一些器件库头文件、但代码完成功能无法在这些 头文件中找到所有可用函数。 如果我打开其中一个头并选择轮廓面板、则仅包含消息"活动编辑器无法提供轮廓信息"。

概述并完成项目文件工作。

SO:Windows 10 Enterprise 22H2 19045.3208

CCS Theia:1.1.0

默认与代码 API:1.72.2

扩展列表:  

  • @CCS/CCStudio 1.1.0
  • @CCS/CCStudio-console 1.1.0
  • @CCS/CCSTUDIO 调试1.1.0
  • @CCS/CCSTUDIO-入门1.1.0
  • @CCS/CCSTUDIO-简体中文1.1.0
  • @CCS/CCSTUDIO-插件1.1.0
  • @CCS/CCSTUDIO-项目1.1.0
  • @CCS/CCSTUDIO-CupdateR1.0.0
  • @theia/批量编辑1.36.0
  • @theia/调用层次1.36.0
  • @theia/控制台1.36.0
  • @theia/核心1.36.0
  • @theia/调试1.36.0
  • @/编辑器1.36.0
  • @theia/编辑器-预览1.36.0
  • @定理/电子1.36.0
  • @Ω theia/外部端子1.36.0
  • @theia/file-search 1.36.0
  • @theia/文件系统1.36.0
  • @theia/git 1.36.0
  • @幅图/键位图1.36.0
  • @Ω 大视场/标记物1.36.0
  • @theia/messages 1.36.0
  • @定理/指标1.36.0
  • @thia/mini-browser 1.36.0
  • @理论家/摩纳哥1.36.0
  • @方向/导航器1.36.0
  • @定理/轮廓-视图1.36.0
  • @theia/输出1.36.0
  • @theia/插件开发1.36.0
  • @theia/插件扩展1.36.0
  • @thia/plugin-ext-vscode 1.36.0
  • @theia/preferences 1.36.0
  • @theia/预览1.36.0
  • @theia/工艺1.36.0
  • @theia/属性视图1.36.0
  • @定理/SCM 1.36.0
  • @theia/scm-extra 1.36.0
  • @theia/工作空间搜索1.36.0
  • @定理/任务1.36.0
  • @Ω theia/端子1.36.0
  • @天线/时间轴1.36.0
  • @theia/工具栏1.36.0
  • @theia/类型体系1.36.0
  • @theia/用户存储1.36.0
  • @Ω theia/可变旋转变压器1.36.0
  • @theia/VSX-registry 1.36.0
  • @theia/workspace 1.36.0

mspm0 SDK:1.10.00.05

工具链:TI CGT armllvm 2.1.3 LTS

如何重现:创建新项目,创建配置,打开主源文件,包括 报头、尝试获取函数 DL_ADC12_enableInterrupt (...)的代码完成 要检查没有代码完成、请打开 dl_adc12.h 文件并检查"大纲"面板为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试获取函数 DL_ADC12_enableInterrupt (...)
    的代码完成

    您是否看到 DL_ADC12_enablePower 等其他选项、但没有看到  DL_ADC12_enableInterrupt? 我看到这种行为。

    CCS Eclipse 中的同一个工程 出现 DL_ADC12_enableInterrupt。。。

    我们正在调查...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实看到了这种行为!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 我为此问题提交了一个错误。 此问题的跟踪 ID 为: CCSNXT-927。 请注意、这是一个内部 ID、因此您无法使用外部门户。 如果有外部 ID、我会将其发布在此处。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此错误已被工程部门接受。 但是、我们没有为修复计划特定的版本。