This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 Java 编程语言,并想创建 ccssession,但需要注意的是,请参见 DSS 示例中的示例
"ccsSession = ccsServer.openSession (".*");
警告:CCSServer.openSession()失败。DSS 无法启动 Code Composer Studio,但脚本将继续执行。java.lang.reflex.InvocationTargetException:null
CCS 的版本为5.5
有人遇到了这个问题吗? 如何解决问题通知、谢谢
是否可以使用 Java 调用 js 文件尝试启动 CCS
这是可能的。 但请注意、您需要在 openSession 命令之后停止脚本执行、以便为 IDE/调试器提供启动时间。 否则,自动化可能会在您有机会看到它在 IDE 中运行之前完成。
您好,我想问您是不是只想调用 CCS 来进行 C2000系列芯片软件的内核仿真,还是读取寄存器,那么只有在不打开 CCSSession 的情况下调用 DSS 才能完成此函数?
您可以使用标准 DSS 调用来执行所有操作。 仅 当从命令行运行 DSS 时、如果希望看到 CCS IDE GUI 出现、则需要 ccsServer 实例。