This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Use Debug Server Scripting 会启动 Code Composer Studio、

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1262704/use-debug-server-scripting-starts-the-code-composer-studio

我使用 Java 编程语言,并想创建 ccssession,但需要注意的是,请参见 DSS 示例中的示例

"ccsSession = ccsServer.openSession (".*");

警告:CCSServer.openSession()失败。DSS 无法启动 Code Composer Studio,但脚本将继续执行。java.lang.reflex.InvocationTargetException:null

CCS 的版本为5.5  

有人遇到了这个问题吗? 如何解决问题通知、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、不支持从 Java 应用中尝试启动 CCS v5.x+ IDE。 这曾经用于 CCSv4、我认为在 CCSv5.3+中所做的更改会对此产生影响、并且它不再起作用。 我们不建议采用这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用 Java 调用 js 文件尝试启动 CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用 Java 调用 js 文件尝试启动 CCS

    这是可能的。 但请注意、您需要在 openSession 命令之后停止脚本执行、以便为 IDE/调试器提供启动时间。 否则,自动化可能会在您有机会看到它在 IDE 中运行之前完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图通过 Java 调用 js 脚本、但结果仍然无法启动 CCS、这似乎是不好的。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想问问?你是不是只想调用 CCS 进行 C2000系列芯片软件的内核仿真、并读取寄存器、然后在不打开 CCSSession 的情况下只调用 DSS 可以完成此函数 !!!谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我想问您是不是只想调用 CCS 来进行 C2000系列芯片软件的内核仿真,还是读取寄存器,那么只有在不打开 CCSSession 的情况下调用 DSS 才能完成此函数?

    您可以使用标准 DSS 调用来执行所有操作。 仅 当从命令行运行 DSS 时、如果希望看到 CCS IDE GUI 出现、则需要 ccsServer 实例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!!