This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在我的笔记本电脑中下载 CCS 11.0时出现问题

Guru**** 2925710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1260311/trouble-in-downloading-ccs-11-0-in-my-laptop

即使从 ZIP 文件夹中提取下载的文件(包括"构件"和"组件"ZIP 文件)后、仍无法下载 CCS 11.0。 请联系我来解决这个问题。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在屏幕截图中看到以下消息:

    首先提取 zip 文件。 然后运行解压文件夹中的 exe。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    我的确 从 ZIP 文件夹中提取了下载的 CCS 文件(包括"构件"和"组件"ZIP 文件)。 我也尝试删除 WinRAR,但它仍然给出相同的消息。 我 再次上传了 CCS 12.0文件夹的屏幕截图、表明我在安装之前已解压 ZIP 文件夹。

    此致、

    阿卜杜勒·拉赫曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试:

    -重新启动 PC

    -然后从 DOS 命令窗口运行 exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    不是先生。 我从 Windows PowerShell Command 窗口运行安装文件。 我还尝试从命令提示符(CMD)窗口运行它。 但我仍然收到相同的消息。  

    阿卜杜勒·拉赫曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载的映像可能已损坏。 请尝试重新下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 KI。 我再次尝试了下载 CCS 12.0。 它仍然给我相同的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么 zip 实用程序? 如果您不使用默认的 windows zip 实用程序、您能否试用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 ZIP 文件的 WinRAR 程序。 我已经卸载 WinRAR 和使用 Windows ZIP 实用工具,仍然说,我正在使用 ZIP 文件夹安装,当我已经完全解压 ZIP 文件.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的尝试。 有另一个用户遇到了您的问题、他使用另一个 zip 实用程序解决了该问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1261305/cannot-install-code-composer-studio/4776062#4776062

    我假设这是 Windows zip 实用程序、但可能是 winzip.com。

    您是否可以选择使用按需安装程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ki。 可提供按需安装程序。 我应该如何处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试使用该安装程序安装 CCS 以查看它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按需安装程序也无法正常运行。 它会出现相同的 ZIP 文件错误、即使安装程序是直接.exe 文件 SMH 也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 WinZip 应用程序来安装 CCS。 仍然会产生相同的误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、安装程序显然会进行一些误报检测。

    您能否提供任何 CCS 安装程序登录:

    C:\Users\ \AppData\Local\Temp

    查找以 CCS*开头的文件夹。

    请提供任何可用的日志/文件夹。

    提供日志后、尝试忽略该警告并继续安装、看看这是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供任何可用的日志/文件夹。

    这是我的 temp 文件夹中的一些 CCS 文件夹。

    在您提供日志后,尝试忽略警告并继续安装,看看此操作是否有效

    我不能忽略这一警告。 它只是告诉我要解压缩文件夹并取消安装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有很多 CCS 文件夹。 我假设您安装的 CCS 较旧(我假设其中一些安装成功)。  

    请在 CCS 文件夹中提供最近一次安装失败的日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您安装的 CCS 较旧(我假设其中一些安装成功)。  

    [/报价]

    但都没有成功。 它们都给出相同的"zip 错误"消息。  

    请在 CCS 文件夹中提供最近一次失败安装的日期。

    最近一次安装失败发生在2023年8月26日、当时您建议我尝试安装 CCS 的按需安装程序。  您能详细说明一下吗?  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最近一次安装失败是在2023年8月26日,当时您建议我尝试安装 CCS 版按需安装程序。  您能详细说明一下吗?  [/报价]

    是的、请压缩整个文件夹并将其附加到该主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您申请的按需安装程序。

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_11.0.0.00012.zip

    此外、还可以查看 CCS 主安装程序文件、以防万一。  

    e2e.ti.com/.../CCS11.0.0.00012_5F00_win64.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我会将它们发送给工程部门。  

    我看到您正在尝试安装 CCS 11。 您决定使用较旧(和不受支持)的 CCS 版本是否有任何特殊原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您申请的按需安装程序。

    ccs_setup_11.0.0.00012.zip

    此外、还可以查看 CCS 主安装程序文件、以防万一。  

    CCS11.0.0.00012_win64.zip

    [/报价]

    安装程序自己提供的配置。 这不是我们要找的。 我们需要最新 CCS*文件夹的 zip 文件位于  C:\Users\ 上次安装尝试生成的\AppData\Local\Temp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您自己提供了安装程序。 这不是我们要找的。 我们需要最新 CCS*文件夹的 zip 文件位于  C:\Users\ 上次安装尝试生成的\AppData\Local\Temp。

    我对我方面的误解表示歉意。 这是您请求的 temp 文件夹中的 zip 文件。  

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_391149a9_2D00_e286_2D00_4f4b_2D00_61f6_2D00_7acc9354bb7a.zip

    我看到您正在尝试安装 CCS 11。 您决定使用较旧(且不受支持)的 CCS 版本是否有任何特殊原因?

    我的 labmates 也已经将这个版本的 CCS 用于基于 C2000的 TI 控制器。 似乎对他们很有效。 是否应使用较高版本的 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处是您请求的临时文件夹中的 zip 文件。  [/报价]

    谢谢你。 我已将此文件发送给工程部门进行分析。

    我是否应该使用更高版本的 CCS?

    我们通常建议使用现有的最新版本。 当然,有各种原因,为什么人们想要坚持一个特定的版本。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、zip 中没有有用的日志。 我可能必须建议一种更粗的权变措施。 请与私人 E2E 对话。 提供您确切感兴趣的 CCS 版本(我假设 CCS 11.0?) 以及您使用的器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请开始使用进行私人 E2E 对话。

    如何就此与 TI 工程师展开私人对话?  

    请提供您确切感兴趣的 CCS 版本(我假设 CCS 11.0?) 和您正在使用的设备。

    我对 CCS 11.0或更高版本感兴趣。 我目前使用的是 TMS570 Hercules MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。