This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GEL_file_dir 路径变量不起作用

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1267787/gel_file_dir-path-variable-doesn-t-seem-to-work

您好!

我必须编辑根 GEL 文件(即 C:\ti\ccs1240\ccs\ccs_base\emulation\gel\AM263x\AM263x.gel)以启用多核调试。

由于编辑了这个 文件、我需要将其提交到 VCS、因此我已经将根 GEL 文件移动到工程 targetConfigs 目录、当然、还相应地修改了目标配置初始化脚本字段。

我添加了 GEL_file_dir 路径变量:

但是、引用的路径变量 GEL_file_dir 不能正确解析...

        //Load the common GEL
        GEL_LoadGel( "$(GEL_file_dir)/AM263_common/AM263_common.gel");

...我得到以下错误:

请如何实现 GEL_file_dir?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我添加了 gel_file_dir 路径变量:

    您无法重新定义变量。 它将始终指向正在评估  GEL_file_dir 的已加载 GEL 文件的位置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki。

    我看到$(gel_file_dir)表示"此 GEL 文件的目录"、鉴于我无法更改、它实际上并不是一个变量。

    幸运的是我找到了解决方案。 修改 GEL 文件中的路径、使其相对于 Eclipse_home。

    假设 Eclipse_home 为"C:\ti\ccs1240\eclipse"、AM263x.gel 文件目录为"C:\ti\ccs1240\ccs\ccs_base\emulation\gel\AM263x\"

    然后将$(GEL_file_dir)更改为../ccs_base/emulation/Gel/AM263x

    例如

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白所以$(gel_file_dir)表示"this gel file’s directory"、并且由于我无法更改它、所以它实际上不是一个变量。

    完全正确。

    请注意、GEL 无法访问 CCS Eclipse IDE 中定义的变量或系统环境变量(反之亦然)。

    谢谢