This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:关于 TIMG0_IRQHandler 的行为

Guru**** 2344780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1269025/lp-mspm0g3507-about-the-behavior-of-timg0_irqhandler

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

你好。

我正在使用"MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件"来检查计时器中断的运行情况。
当我执行示例代码"wwdt_window_mode_periodic_reset"时、
在执行"TIMG0_IRQHandler"后、不会执行"main"中的"while (1)"。
可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您的代码用于定时器、而不是 wtchdog。 您能仔细检查一下吗?

    2.您可以按"停止"按钮查看电脑现在在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "timx_timer_mode_periodic_standby_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang"示例对我来说非常适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的答复。
    注释掉用蓝色括起来的"DL_SYSCTL_enableSleepOnExit();"
    现在执行了用红色包围的 while 环路内的过程。

    "DL_SYSCTL_enableSleepOnExit ()"执行何种处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到该函数的注释。 这意味着它不会返回主函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我懂了。