This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法将 Codan 错误降级为警告

Guru**** 2856500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1270931/cannot-demote-codan-error-to-warning

您好!

我在一个自动生成的文件中有一些 Codan 错误。

我将"分配给自己"降级为"警告"、但仍被 归类为错误。

我缺少什么吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个 CCS 版本? 我在 CCS 12.4.0中尝试此功能、但能够降级为警告。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我使用12.4。

    今天它运行正常!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它现在正在工作。 我发现所有这些 Eclipse 分度器/解析器和 Codan 功能都有点奇怪。