This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当上下文是核心1时、CCS 调试器会显示核心0符号

Guru**** 2850940 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1262381/ccs-debugger-shows-core-0-symbols-when-the-context-is-core-1

主题中讨论的其他器件:AM2634

您好!

SoC 为 AM2634并采用双核模式。

所有内核都具有以0x0000 0000开头的"内核特定内部存储器映射"、扩展到至少32KB、具体取决于内核。 因此、例如、地址0x0000 00020的内容在所有内核之间可能完全不同。 起始为0x0000 0000的每个内核特定存储器映射到一个可由其他内核访问的地址、如下所示:

R5_0 | 0x7800 0000

R5_1| 0x7820 0000

R5_2 | 0x7840 0000

R5_3 | 0x7860 0000

在地址(0x0000 0020)上使用存储器浏览器确实会根据调试内核上下文显示不同的存储器内容。  但是、对于除内核0之外的内核、符号叠加(蓝色文本)不正确。  在 R5_1视图中、它将使用 R5_0上下文中的符号。

不过、需要的是调试器在右侧存储器浏览器(0x7820000)中显示蓝色符号(0x00000000)、具体基于 R5_1的 TCM 存储器(0x78200 0000)映射到0x0000 0000的事实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    是否可以共享正在使用的所有应用程序的映射文件?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    很遗憾、这是一个实时开发工程、因此我不想分发任何文件。 我认为他们不需要理解这个问题。

    我认为这项建议是明确的。 当调试环境为 R51_0并且存储器浏览器指向特定于内核的内部存储器(例如、地址从0x0开始)时、它应该显示0x7820 0000的蓝色覆盖符号。

    Kier.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier

    在这种情况下、让我重复一下 SDK 中的 IPC 示例的问题。 如果未观察到相同的情况、则说明这是与应用程序相关的问题。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    好主意。 我刚才自己这样做了、我可以看到相同的问题:

    Kier.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉响应延迟。  

    由于您可以使用 SDK 中的 IPC 示例重现此情况、我们已将此问题上报至我们的开发团队。

    但是、这不是问题。 大多数团队成员都出来了(因为公众假期+假期);团队中的某个人将在下周研究一下、并与您联系。 再次抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    这似乎是 CCS 芯片选择封装问题、而不是 SDK 问题。 在本例中、应用程序的符号已正确映射(在存储器浏览器中)。 我来了解更多信息。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们即将解决此问题、并提出了一个内部票证、以便在未来的 CCS 版本中修复。

    此致、
    Aakash