This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在源文件中赢得调试器&& 39;t 关联汇编

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1271377/debugger-won-t-associate-assembly-in-source-file

您好!

我在.c 文件中定义了一些第三方汇编代码。 除了当我在汇编程序代码处停止 IP 时、调试器显示"No source available"、一切都可以正常运行。

手动浏览.c 文件会显示相关性:

我假设.out 文件中不存在该关联。 我如何改进此情况、使.c 文件按照其他源代码在正确的位置打开?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    您能提供一个小型测试用例吗? 理想情况下是指可以重建的完整工程。

    还指定所用的准确 CCS 和编译器版本。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、可以了。