This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想知道 SDFlash 的授权权限。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1271584/i-would-like-to-know-about-sdflash-licensing-rights

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335UNIFLASHC2000WARE

你好。
我们已指示客户使用 SDFlash 更新他的 DSP。
我们的客户想知道 SDFLASH 的许可权限是否完全免费。
我无法找到 SDFLASH 许可证权限所在的位置。
在哪里可以获得使用 SDFLASH 的权限? 或者未经他人许可,我可以使用它吗?
我认为 SDFLASH 是由 Spectrumdigital 开发的、但他们似乎不再从事业务了。
我想听听 TI 的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获得 SDFlash?  您是否仍有该程序的安装程序?  Spectrum Digital 的许可条款将显示在安装期间显示的许可中。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    "SDFlash 串行 v3.3"之前从 TI 下载。 这是很难记住的,因为它是几年前,但我确认了许可证协议与您的帮助。
    但是、我再次感到困惑。 这些对我来说是非常困难的术语。 我的问题非常简单。
    不知道我们是否可以指导客户使用"SDFlash 串行 V3.3"来更新使用 TI DSP 开发的设备。
    请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在使用什么器件?  SD 闪存由 Spectrum Digital 创建、用于对 F24x 和 F28x 系列等 TI 嵌入式器件的片上闪存进行编程。  您需要使用其中一个 Spectrum Digitals XDS510调试探针。  这里有一个应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spraaw0/spraaw0.pdf

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 TMS320F28335。
    SDFlash 是一个用于串行 DSP 更新的工具。
    我查看了"TMS320F28xx SDFlash 串行 RS232闪存编程参考指南"并且弄清楚了如何使用它。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您将其启动。  

    另一种闪存选项是 UniFlash。  对于 TMS320F28335、它会通过调试探针使用 JTAG 进行闪存编程与串行编程。

    www.ti.com/.../UNIFLASH

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的答复。

    但我仍然没有得到我想要的答案。

    我并不是在问如何使用 SDFlash。

    我们在想、我们的客户是否可以使用 SDFlash 来更新我们所交付的设备的 DSP。

    我们的客户想知道 SDFLASH 的使用是否具有完全免费的许可权。

    我希望你明白我的意图。

    我不太懂英语。 希望您能理解。

    谢谢你的好意。 请了解更多信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己或 TI 的任何人对其他公司许可协议提供法律意见都是不合适的。

    我可以评论一下、UniFlash 许可协议无许可费、允许重新分发。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要通过串行通信更新 DSP。
    据我所知、UNIFlash 不支持串行闪存。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 C2000团队中循环处理 F28335的其他串行编程选项。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JG:

    C2000通过 闪存内核项目和串行闪存主机编程器为 F28335提供串行编程选项。

    地点:

    C:\ti\c2000\c2000Ware_5_00_00\device_support\F2833x\examples\F28335_flash_kernel

    C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer

    相关应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sprabv4f/sprabv4f.pdf

    如果您需要任何帮助、请告诉我。

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 每个人。
    因为其他紧迫的问题,我不能注意 SDFLASH 串行的许可证问题有一段时间。

    然而,我仍未解决重发 SDFLASH 是否存在法律问题。

    下面是有关安装 sdflash 时出现的许可证的通知。
    但我不太擅长英语。 所以我不是100%明白这篇文章是怎么解释的。
    特别是、由于本文似乎是关于 C2000产品线、我对了解 SDFLASH 许可证感到困惑。
    我有一个关于法律解释的问题。 我们期待着能够提供法律答案的负责人的来信。
    我是否可以将 SDFLASH 串行重新分发给我的客户? 这显然不包括被美国取缔的国家。
    很抱歉张贴了较长的原始许可证文本。
    此致。
    -------------------------------------------------------
    C2000软件许可协议
    (版本1截至2004年7月12日)

    重要提示-请仔细阅读以下许可协议。 本协议具有法律约束力。 您阅读本许可协议后、将询问您是否接受并同意本许可协议的条款。 请勿点击"我已经阅读并同意"、除非:(1)您已获得代表您自己和您的公司接受并同意本许可协议条款的授权; (2)您代表您本人及贵公司订立本具有法律约束力的协议并受其约束。


    重要提示-请仔细阅读:本软件许可协议(以下简称"协议")是用户(个人或实体)与德州仪器(TI)公司(以下简称"TI")之间签订的合法协议。 本协议下的"许可材料"包括 TI 授予您下载的软件程序以及与这些程序或其任何部分相关的任何"在线"或电子文档、以及此类软件程序和文档(如果有)的任何更新或升级。 提供给您的所有信息或其中的任何部分。 许可材料专门设计和许可、用于由 TI 制造或为 TI 制造的 C2000系列加工设备(以下简称"TI 器件")。 安装、复制或以其他方式使用许可材料、即表示您同意遵守以下条款。 本协议的目的是让您在使用许可材料前阅读。 如果您选择不接受或不同意这些条款、请不要下载或安装许可材料、而是将其删除、如果适用、请将您的全额退款申请发送到:Texas Instruments Incorporated、12203 Southwest Freeway、Mail Station 728、Stafford、Texas 77477、 注意:C2000数字信号控制器经理。

    许可授予和使用限制。

    a.受限源代码许可证。 根据本协议的条款、TI 特此授予您不可转让、非独占、不可转让、不可再授权的许可来复制、准备衍生作品、 在内部显示并在内部使用以源代码形式提供给您的许可材料、唯一目的是开发仅在 TI 器件上执行且用于 OEM 产品的此类许可材料的目标版本和可执行版本或其任何衍生版本、 并维护和支持此类许可材料或其任何衍生产品以及此类 OEM 产品。 在本协议中、"OEM 产品"是指(i)由硬件和软件组件组成的产品、包括许可材料的仅可执行版本或其衍生产品。 仅在 TI 器件上且仅在 TI 器件上执行、不在由 TI 或为 TI 以外的实体制造的器件上执行、并且(ii)由标有此类 OEM 品牌名称和器件型号的原始设备制造商("OEM")出售或出售。
    b.示范许可证。 依据本协议的条款、TI 授予您一份不可转让、非独占、不可转让、不可再授权的全球许可、向第三方展示许可材料或其任何衍生品(仅在 TI 器件上执行的 OEM 产品中使用)、前提是此类许可材料、 或其任何衍生品、仅以目标版本或可执行版本展示、不会留给此类第三方或由其保留。
    c.分销许可和有限从属许可权利。 根据本协议的条款、TI 特此授予您非排他性、不可转让、不可转让、全球性的许可来:
    (i)使用许可材料的目标代码版本或其衍生品、制造、使用、出售、要约出售、 进口、出口或以其他方式分销 OEM 产品、前提是此类 OEM 产品仅包含此类许可材料或其衍生产品的嵌入式可执行副本、且该副本仅在 TI 器件上独家签署。
    (ii)制作、使用、出售、要约出售、以及以其他方式将许可材料的目标代码版本或其衍生品发布给 ODM 或 OEM 以用于 OEM 产品、前提是此类 OEM 产品仅包含此类许可材料或其衍生品的嵌入式可执行副本、 且独家在 TI 器件上执行的协议。 在本协议中、"ODM"是指为 OEM 设计、制造和/或分销 OEM 产品或 OEM 产品设计的原始设计制造商。
    (iii)授予此类 ODM 或 OEM 副本、展示、在内部分发和使用许可材料的内部目标代码版本或其任何衍生品、仅供此类 ODM 或 OEM 设计、开发、制造、使用、销售 提供销售和以其他方式分销 OEM 产品的机会、前提是(a)此类 OEM 产品仅包含仅在 TI 器件上签署的此类许可材料或其衍生产品的嵌入式可执行副本、 并且(B)您可以根据可强制执行的书面许可协议对此类软件程序进行再许可、其中包括 ODM 和 OEM 均不同意 TI 及其许可人对任何损害(不管是直接的、间接的、附带的、惩罚性的或间接的)承担责任的条款。 就使用许可材料或其任何衍生品而论、不论其产生方式如何、并且不论是否事先被告知有可能造成此类损害。
    d. TI 获得的有限许可和不授予 Sue 的许可。 继续本协议的期限、您特此在许可材料中的任何专利下向 TI 授予不可转让、非排他性、不可转让、全球范围、全额付款、 免专利费的许可证、可以制作、使用、出售、报价出售、进口、 出口并以其他方式分销此类许可材料。 不得对 TI 和 TI 的关联公司及其许可材料的被许可方起诉或以其他方式主张衍生专利。 如果您转让派生专利,您应要求受让人同意受本条第1款(d)项有关派生专利的规定的约束,作为任何此类转让的条件。 任何违反本第1 (d)条的转让或转让尝试均属无效。 在本协议中、"派生专利"是指您从专利应用中发布的、披露并声称您在交付许可材料后所设想的、由您访问许可材料而衍生的发明的任何专利。
    e.无其他许可。 无论本协议中是否有相反的规定、均不得将本协议中的任何知识产权许可解释为 TI 提供给您的许可材料中包含的权利之外的任何 TI 知识产权许可。 除非本协议另有规定、否则本协议未授予任何其它明示或暗示的、表见或表见的、对其它 TI 知识产权的许可。
    F.限制。 您应将许可材料的源代码版本置于密码控制保护之下、不得将许可材料的源代码版本或其衍生品披露给您的员工以外的任何人员、而不是您的员工、其工作需要对其进行访问。 不得将许可材料或其任何修改或衍生品用于由 TI 以外的实体制造的加工设备、此外、不得将许可材料或其衍生品用于未经授权的使用、否则属严重违反本协议。 除非本协议另有规定、否则您不得将许可材料或您在本协议下的权利分包、转让或转让给任何第三方。 不得(i)将许可材料或其衍生品与任何公共软件合并、合并或分发、或(ii)在开发许可材料的任何衍生品时使用公共软件、但每种方式均不得导致许可材料产生、 受到与此类公共软件相关的全部或部分许可义务或其他知识产权相关条款的约束、包括但不限于将许可材料或其任何衍生品整合到、合并起来的义务、 公开软件或与此类公共软件一起分发(x)应以源代码格式披露或分发、许可用于制作此类软件的衍生软件、或免费重新分发、但不违反本协议的条款和条件、(y)应与 TI 器件以外的器件配合使用、 或(z)以违反本协议条款和条件的方式使用或分发。 在本第1 (f)节中使用的"公共软件"是指包含或全部或部分衍生自作为开源软件分发的任何软件的任何软件、包括但不限于根据以下或类似模型授权的软件: (a) GNU 的通用公共许可证(GPL)或宽/库 GPL (LGPL)、(B)艺术许可证(例如 Perl)、(C) Mozilla 公共许可证、(D) Netscape 公共许可证、(E) Sun 社区源许可证(SCSL)、(F) Sun 行业标准源许可证(SISL)、(G) Apache 服务器许可证、 (h) QT Free Edition 许可证、(i) IBM Public 许可证和(J) BitKeeper。
    G.终止。 本协议在终止前均为有效。 您可以随时以书面形式通知 TI 终止本协议。 在不损害任何其他权利的前提下、如果您不遵守本协议的条款、TI 可终止您使用许可材料或其衍生产品、以及使用许可材料生成的任何应用程序或其衍生产品的权利。 本协议终止后、您须销毁您保管、保管或控制中的许可材料的全部副本、包括其任何衍生品、并向 TI 提供一份由您的授权代表签署的书面文件、保证销毁工作已经完成。

    2、许可材料所有权。 许可材料是经授权而非出售给您的、因此其使用只能依据本协议的条款。 根据本协议授予您的许可、TI 及其许可人拥有并将继续拥有许可材料包括其所有副本的所有权利、所有权和利益。 双方同意、根据您的反馈、意见或建议对由 TI 构想或作出的许可材料进行的全部或部分修复、修改和改进、均为 TI 的专有财产、并承担所有权利、 对许可材料进行的修复、修改或改进的所有权和权益仅归属于 TI。 您确认并同意、无论许可材料发生何种变化、您对许可材料任何及所有衍生产品的使用权均受本协议条款和条件的约束。 此外、您承认并同意、当您独立开发的软件或硬件组件全部或部分与许可材料或其衍生品相结合时、您使用许可材料的权利、 本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。

    3、知识产权。 许可材料包含 TI 及其许可人的版权材料、商业秘密和其它专有信息、受到版权法、国际版权条约和商业秘密法、以及其它知识产权法的保护。 为了保护 TI 及其许可人对以对象代码格式提供的许可材料的权利、您同意不将许可材料的任何此类对象代码部分"解锁"、反编译、逆向工程、反汇编或以其他方式将其转换为人类可感知的形式、也不允许任何个人或实体、 包括但不限于您的转许可人,这样做. 您和您的转许可人不得删除、更改、覆盖或隐藏任何机密性、商业秘密、专有或版权声明、商标、商标、商标、商业秘密或其他信息。 来自许可材料任何组件的专利、专利或其它标识标志或设计、您应复制许可材料内出现的 TI 及其许可人的版权声明和专利图例、并将其收录于许可材料的所有副本中。 TI 保留本协议未明确授予的所有权利。

    4、保密资料。 您承认并同意许可材料及其衍生产品含有 TI 的商业秘密和其它机密信息。 您同意仅在本协议规定的许可范围内使用许可材料或其任何衍生产品、采取合理的安全措施保证这些商业秘密和保密信息的安全、避免泄露许可材料、 或其任何衍生品、除非与您在本协议项下的权利和义务相关的必要和必要。 您同意与您的员工签订保密协议、并与他们接触许可材料或其衍生产品、同时采取积极措施、严格执行这些协议。 TI 同意在您企业中正常使用的聘用协议符合本节的要求。 TI 可以将您的联系信息提供给 TI 有关的许可人。

    5.保证和限制。 许可材料"按原样"提供。 TI 未对许可材料作出任何明示、默示或法定的保证或陈述、包括但不限于对适销性或在某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方专利、版权、商业秘密或其他知识产权的任何默示保证。 您同意在开发您的产品和许可材料的衍生产品时使用您的独立判断。

    在任何情况下、对于由与本协议或使用许可材料相关或由本协议或使用许可材料引起的任何特殊、间接、偶发、惩戒性或从属损害、不管其如何造成、无论其责任理论如何、TI 或任何相关许可人概不负责、 或其派生品、无论 TI 是否被告知存在此类伤害的可能性。 排除在外的损害赔偿包括但不限于拆卸或重新安装费、外部计算机时间、劳动力成本、数据丢失、商誉损失、 利润损失、储蓄损失、丧失使用价值或业务中断。
    在任何情况下、TI 因本协议或您使用许可材料或其衍生产品而产生的责任总额、均不超过五百美元(US500美元)或您根据本协议向 TI 支付的费用(以较大者为准)。
    由于某些司法管辖区不允许排除或限制偶然或必然损失或默示保证的有效期、因此上述限制或排除可能不适用于您。

    6.免责声明。 您确认并同意、对于任何与您制造、使用或分发许可材料或其衍生品相关的第三方索赔、TI 不承担任何责任、也不保证免除您的赔偿责任、 或您的制造、使用、要约出售、出售、 进口或分销包含或包含许可材料或其任何衍生品的产品。

    7.无技术支持。 TI 没有义务安装、维护或支持许可材料。

    8.出口管制。 您特此确认、许可材料受美国商务部出口管理条例("EAR")的出口管制。 您在此进一步确认并同意、除非获得美国商务部的事先授权、否则您和您的客户都不会直接或间接出口、再出口或发布任何技术、 从 TI 接收的软件或软件源代码(定义见 EAR 的第772部分)、或直接或间接地将此类技术、软件或软件源代码(定义见 EAR 的第734部分)的任何直接产品出口到对其出口、再出口、 EAR 不允许或发布技术、软件、软件源代码或直接产品。 您同意、不得将许可材料下载或以其他方式出口或再出口(i)到(或出口到)古巴、伊朗、伊拉克、利比亚、朝鲜、 苏丹、叙利亚或美国有禁运货物的任何其他国家/地区;或(ii)提供给美国财政部特别指定国民名单或美国商务部的制裁人员名单或实体名单上的任何人。 您声明并担保您不是位于、受任何此类国家/地区或任何此类清单的国民或居民、也不会将许可材料用于任何敏感的核武器、化学武器或生物武器、 或导弹技术的最终用途、除非经美国政府法规或特定许可证授权。

    9.管辖法律和可分割性。 本协议受德克萨斯州法律的管辖、并按照相关法律进行解释、但不参照德州法律中的冲突规范。 倘若本协议任何规定被裁定为无效或不可强制执行,该项规定应被撤销,而其余规定应予执行。条款标题仅为方便参阅而设,并不以任何方式界定、限制、解释或描述该条款的范围或限度。 本协议不受《联合国国际货物销售合同公约》或《统一计算机信息交易法》(UCITA)的管辖。 双方同意、由本协议引起或与本协议相关的任何争议的非专属管辖权归德克萨斯州法院所有。 尽管有上述规定、可在美国或外国法院强制执行任何判决、并且任何一方均可在任何美国或外国法院寻求禁令救济。

    10.完整协议。 本协议为您和 TI 间的完整协议、优先于双方就本协议相关事宜此前签订的任何协议。 尽管有上述规定、签署的与本协议主题相关的有效软件许可协议将优先于本协议的条款。 本协议的修订或修改必须经过 TI 的正式授权代表书面签署方可生效。 您正式保证和表示、您已经拥有了签署本协议所需的全部授权和其它批准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JG:

    感谢您发布许可协议、这将对您有所帮助。  在这种情况下、SLA 是代表 TI (而不是 SD)提供的、因此应与我们达成协议。

    对于您的情况、我们可以参考下面的 c 部分:

    c.分销许可和有限从属许可权利。 根据本协议的条款、TI 特此授予您非排他性、不可转让、不可转让、全球范围的许可...

    基本上、接下来的行会规定您可以让合同制造商使用软件的时间和方式; 该部分的要点是、只要 SW 产品与 TI 提供的器件(在本例中为 C2000)一起使用、就可以将该产品分发到您的 CMS 并且不收取任何费用等。

    请告诉我、这是否会使事情澄清。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew。

    我的问题得到了解答。
    我要感谢负责回答我的问题的人员。

    此致!

    徐志刚