This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我们已指示客户使用 SDFlash 更新他的 DSP。
我们的客户想知道 SDFLASH 的许可权限是否完全免费。
我无法找到 SDFLASH 许可证权限所在的位置。
在哪里可以获得使用 SDFLASH 的权限? 或者未经他人许可,我可以使用它吗?
我认为 SDFLASH 是由 Spectrumdigital 开发的、但他们似乎不再从事业务了。
我想听听 TI 的回应。
感谢你的帮助。
"SDFlash 串行 v3.3"之前从 TI 下载。 这是很难记住的,因为它是几年前,但我确认了许可证协议与您的帮助。
但是、我再次感到困惑。 这些对我来说是非常困难的术语。 我的问题非常简单。
不知道我们是否可以指导客户使用"SDFlash 串行 V3.3"来更新使用 TI DSP 开发的设备。
请帮我。
正在使用什么器件? SD 闪存由 Spectrum Digital 创建、用于对 F24x 和 F28x 系列等 TI 嵌入式器件的片上闪存进行编程。 您需要使用其中一个 Spectrum Digitals XDS510调试探针。 这里有一个应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spraaw0/spraaw0.pdf
此致、
约翰
很高兴听到您将其启动。
另一种闪存选项是 UniFlash。 对于 TMS320F28335、它会通过调试探针使用 JTAG 进行闪存编程与串行编程。
此致、
约翰
尊敬的 John:
感谢您的答复。
但我仍然没有得到我想要的答案。
我并不是在问如何使用 SDFlash。
我们在想、我们的客户是否可以使用 SDFlash 来更新我们所交付的设备的 DSP。
我们的客户想知道 SDFLASH 的使用是否具有完全免费的许可权。
我希望你明白我的意图。
我不太懂英语。 希望您能理解。
谢谢你的好意。 请了解更多信息。
此致。
尊敬的 JG:
C2000通过 闪存内核项目和串行闪存主机编程器为 F28335提供串行编程选项。
地点:
C:\ti\c2000\c2000Ware_5_00_00\device_support\F2833x\examples\F28335_flash_kernel
C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer
相关应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sprabv4f/sprabv4f.pdf
如果您需要任何帮助、请告诉我。
谢谢。此致、
查尔斯
你好。 每个人。
因为其他紧迫的问题,我不能注意 SDFLASH 串行的许可证问题有一段时间。
然而,我仍未解决重发 SDFLASH 是否存在法律问题。
JG:
感谢您发布许可协议、这将对您有所帮助。 在这种情况下、SLA 是代表 TI (而不是 SD)提供的、因此应与我们达成协议。
对于您的情况、我们可以参考下面的 c 部分:
c.分销许可和有限从属许可权利。 根据本协议的条款、TI 特此授予您非排他性、不可转让、不可转让、全球范围的许可...
基本上、接下来的行会规定您可以让合同制造商使用软件的时间和方式; 该部分的要点是、只要 SW 产品与 TI 提供的器件(在本例中为 C2000)一起使用、就可以将该产品分发到您的 CMS 并且不收取任何费用等。
请告诉我、这是否会使事情澄清。
此致!
马修
谢谢 Matthew。
我的问题得到了解答。
我要感谢负责回答我的问题的人员。
此致!
徐志刚