This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将输出写入 Putty

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1281222/write-output-to-putty

主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

您好!

我正在寻找一种方法来显示连接到 MSPM0L1306的 BASSENSOR Booster Pack 的温度传感器读数输出。 我下载了 Putty、但希望获得一些说明、说明如何使这两个平台进行交互、以及我可能需要为 Putty 设置什么类型的设置才能使其正常工作。 我是这个应用程序的新手,感谢我能得到的任何帮助,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    在 MSPM0L1306 Launchpad 上有几个跳线、用于选择 PA8和 PA9上的 UART、以便连接到 Booster Pack 上的引脚或板载编程器的"反向通道 UART"功能。  选择反向通道 UART (J16 2-3和 J17 2-3)将使 UART TX 和 RX 路由到 PC 上的终端应用。  在设置 Putty 时、请务必确认要使用的 COM 端口号。

    请参阅 MSPM0L1306用户指南第2.3.2至2.3.4节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要确定将 Putty 连接到哪个 COM 端口。

    在 Windows 上,使用"Device Manager"(设备管理器)->"ports"(端口),所需的 COM 标记为"XDS110 Class Application/User UART"(XDS110类应用程序/用户 UART")

    启动 Putty、为通信类型选择"Serial"、然后设置您的 Com 端口号和波特率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis 和 Keith、您好

    感谢您的帮助! 我将尝试它。