你好。
因为 TI 提到了 ROV 限制、所以我在 Code composer 中安装了 STATEVIEWER。
但遗憾的是、我无法看到任务表视图。
您能否对此提供支持?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
STATEVIEWER 是 Eclipse 的第三方插件、TI 不负责维护/支持该插件。 请直接与第三方联系以获取支持: https://www.highintegritysystems.com/support/
谢谢
小
好的。
在该文档中、我们认为 CCS 能够加载适用于 StateViewer 的插件。 我虽然 SDK 中没有它、但它是 IDE 功能。 但似乎我错了。
根据您在"TDA4VL-Q1:在 Code composer 12中使用 ROV 进行调试"文章中的"使用 FreeRTOS 时、ROV 的功能确实会更受限制"这篇文章、我观察到一些问题、现在的问题是:如何使用 TDA4 SDK 提供的 FreeRTOS、使用 Code Composer 正确调试应用程序?
谢谢
在该文档中提到 CCS 能够加载适用于 StateViewer 的插件。
我无法在 StateViewer 上发表评论、因为我对它知之甚少
如何使用 TDA4 SDK 提供的 FreeRTOS,使用 Code Composer 正确调试应用程序?
我将让 SDK 专家来解答这一问题。
尊敬的 Stanley Liu:
我们在调试方面没有问题。
我们希望有一个在 CCS 中运行的好工具来正确评估操作系统的运行情况(对于 TI SDK 解决方案、操作系统为 FreeRTOS、我们也计划在客户解决方案中使用该工具)。 获取 CPU 负载、任务状态、任务堆栈等的详细信息、以便清楚 已使用的资源信息以及正确平衡我们的调度程序 。
我们希望获得文档所参考的 ROV/ROV.html#creating-your-own-graphic-views 的 src 和 TIRTOS 的全部可用功能(software-dl.ti.com/.../ROV.html 在另一篇文章中、TI 的同事提到了在 ROV 中使用 FreeRTOS 的一些限制。
因此、由于在 TI 论坛/文档中阅读了一些引用、我们交换了 StateViewer。
看来是这样的。 对于 FreeRTOS、ROV 不能完全工作 TI 在其 IDE (CCS)上不支持 StateViewer、那么、当我们运行 SDK 应用程序(具有 FreeRTOS)时、如何获取内核中运行的调度程序操作系统的完整信息?
TI 的建议/技巧是什么、以具有使用 Code Composer /其他 IDE 对 FreeRTOS 的执行情况进行100%(在运行时)评估?
非常感谢
我推荐 Lauterbach 的 TRACE32。
你好, 刘经理
感谢您的答复。 我们知道 Trace32可以支持该功能、但我们正在寻找集成到 Code Composer 中的工具。 您是否未在内部将具有 Blackhawk 的 Code Composer 用于此目的?
我们有很少的 Trace32/Lauterbach 设置、我们的大多数设置是 CC/Blackhawk 工具/调试器套件
如果您现在没有可用的资源、是否计划在不久的将来提供此内容?
非常感谢、
Mònica
您好 Mònica
FreeRTOS 支持正在逐渐添加到 CCS 中。 我们的无线连接是目前最先进的产品(链接)。 关于 TDA4处理器、这一问题正在调查中、我们无法告知时间线、因此我们建议使用您已经拥有的 Lauterbach 工具。
我建议暂时结束本次讨论、并不时检查一下。 我要求先在针对 TDA4入门处理器的 CCS 中添加 ROV 支持。 这需要将一些脚本添加到 SDK 中、因此 SDK CCB (变更控制板)会检查我的申请、如果批准、会将其添加到 SDK 路线图中。
此致、
François μ A。
您好 Mònica
我们已经意识到 PDK 团队已将 FreeRTOS ROV 功能添加到 SDK 中。 请 在此处查看 TDA4 SDK 文档。 其中一名团队成员已经对其进行了测试、并发现其工作正常。
请尝试一下、然后在此处报告您可能发现的任何问题。 谢谢你。
此致、
François μ A。
您好、Suman:
现在我们使用的是8.6 SDK。 根据 François 的评论、现在在 SDK 9.0SDK 中解决、不是吗?
Br
您好、Pablo、
我在上面提供的链接指向到目前为止最新的 SDK 版本9.0、但是 ROV 功能已经集成到8.6 SDK 中。 请参阅此页面: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_06_01_03/exports/docs/pdk_jacinto_08_06_01_03/docs/userguide/jacinto/developer_notes/freertos_ccs_rov.html
此致、
François μ A。
您好!François
Pablo 在 SDK 8.6中介绍了上述问题
中获得了 ROV 限制的信息jian lu4 说:
结果证实、ROV 对 FreeRTOS 有很大的限制。
我们将查看您在注册时提供的链接、
以确认我们的步骤并返回给您
非常感谢、
Mònica