This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU 计时器代码示例

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1275713/pru-timer-code-example

您好!

我正在使用 am243x-evm

我想从 PRU 代码中启动一个 PRU 计时器。

您能否编写几行代码来启动 PRU 计时器?

谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli

    您可以参阅  TRM 的6.4.13.2.4 PRU_ICSSG IEP 计时器基本编程序列部分

    您可以在以下文件夹中找到该代码:  

    C:\repo\1\MCU_PLUS_SDK\source\PRU_IO\firmware\common\icss_iep_macros.inc
    也可以参考以下代码:
    IEP
      ;禁用 IEP 计时器
      M_SET_IEP_GLOBAL_cfg_reg   0、TEMP_REG、0x20

      ;设置 IEP 计数器的起始计数值
      M_SET_IEP_COUNT_REG0 0    、TEMP_REG、0xffffffff
      M_SET_IEP_COUNT_REG1     0、TEMP_REG、0xffffffff
      M_SET_IEP_GLOBAL_cfg_reg  0、TEMP_REG、0x51      ;启动 IEP 计时器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它非常有帮助。

    PRU 代码中是否有计时器过期中断回调的示例?

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我花点时间检查一下、星期五之前再回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:  

    我们需要更多的时间来返回并提供示例代码。 我正在处理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    可以在 SDFM 固件中找到示例代码: C:\ti\motor_control_sdk_am243x_09_00_00_05\source\current_sens\sdfm\firmwar\sdfm.asm

    另请参阅此处: software-dl.ti.com/.../SDFM_DESIGN.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!