This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何添加参数编译器标志

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1294919/codecomposer-how-to-add-parametric-compiler-flag

器件型号:CODECOMPOSER

您好!

我想将-mj 标志添加到编译器标志中、但它需要一个文件名作为参数、并且我希望该文件具有与编译文件相同的基名。 如何将 basefile 名称传递给要手动添加的标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、  

    您应该能够使用 make 函数变量组合"$(basename $(<F))"。  例如、如果您添加编译器标志"-DAAA_$(basename $(<F))_aaa"、当编译名为"ti_dpl_config.c"的文件时、编译器会在编译时扩展至"-DAAA_ti_DPL_config_aaa"。

    巴尔塔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是在 Code Composer Studio 中执行此操作的一种方法。  访问编译器构建选项的方法是执行右键单击工程的名称、然后选择 显示 Build Settings 。  此屏幕截图显示了其余部分。

    注意、我添加了 -MJ C 和 C++源文件的通用选项。  请随意将其仅用于项目中实际存在的源文件。

    谢谢。此致、

    -乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!