This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:CCS 上用于传感器远程显示和收集器远程显示的 DMM 示例似乎是相同的

Guru**** 2835905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1295451/launchxl-cc1352p-dmm-examples-on-ccs-to-sensor-remote-display-and-collector-remote-display-seem-to-be-the-same

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

您好!

我正在尝试使用 DMM 运行一个示例。 我有两个 CC1352P1 Launchpad、我将使用"DMM_154collector_remote_display_app"(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LAUNCHXL-CC1352P1&node=A__AIA5CDQx6sxcdBqfJBIjJg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_DMM_MODULE__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true)闪存  、而使用 CCS Cloud IDE 时使用"DMM_154sensor_remote_display_app"(dev.ti.com/.../node

我将在每个 Launchpad 上构建和运行这些应用程序、并使用每个应用程序的自述文件。 但当我访问输出到终端时、它们都具有相同的外观、如以下图像所示:

一个开发地址为0xE4E112F522C1的 EVM 本来是传感器、另一个开发地址为0x6CB2FD186AF3的 EVM 本来是收集器。

我缺少什么吗? 我是否必须设置任何其他配置?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、

    通过查看您所附加的两个屏幕截图、您会发现同一个项目正在刷写到这两个器件中。 下面的屏幕截图显示了远程显示器和传感器配置的预期输出。  

     

    以下屏幕截图显示了远程显示和收集器配置的预期输出。  

    请注意、在上述两种情况下、远程显示的 COM 端口和传感器/收集器 UART 输出是不同的、并且不会在同一终端中显示。  

    我建议您将一个项目刷写到单个 Launchpad 中、然后刷写并为第二个电路板进入调试模式、以确保按预期将不同的项目下载到每个单独的器件中。 这个 将特定目标分配至 CCS 项目的操作指南 可能还有助于解决您的问题。

    谢谢。

    卢克