Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
我希望构建一个项目、其中我希望将 TI-RTOS + Open Thread 与 DMM 一同使用。
我开始构建一个空项目、然后打开 SysConfig 来配置必要的设置。 是否有我可以开始的基本设置或一些有关如何实现这些配置的指南?
我知道 Resource Explorer 中有一些工程示例、但它们更简单、并分别展示了这些资源的工作方式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
我希望构建一个项目、其中我希望将 TI-RTOS + Open Thread 与 DMM 一同使用。
我开始构建一个空项目、然后打开 SysConfig 来配置必要的设置。 是否有我可以开始的基本设置或一些有关如何实现这些配置的指南?
我知道 Resource Explorer 中有一些工程示例、但它们更简单、并分别展示了这些资源的工作方式。
尊敬的 Eduardo:
请参阅 之前的 E2E 主题中包含的信息:
TI 未优先开发 Thread + BLE DMM 解决方案。 开发人员可以使用 TI DMM 用户指南 和 DMM SimpleLink Academy Labs 作为参考、实施自己的定制 DMM 解决方案。 您还可以考虑双芯片解决方案、因为 如果每个堆栈解决方案都需要无线电的大部分访问时间、则时间共享可能不是最佳选择。
您还可以考虑使用或参考 Matter 项目 、因为这些项目已在单个解决方案中包含 BLE 调试和 Thread 网络通信。
此致、
瑞安
https://e2e.ti.com/f/1/t/1296249
OpenThread 和 BLE 均为2.4GHz。 您还在尝试实施哪些其他无线电协议?
此致、
瑞安
DMM 也可用于2.4GHz 和低于1GHz 的协议。 TI 提供了 BLE (2.4GHz)+ 15.4-Stack (低于1GHz) DMM 的示例、理论上可以实现 Thread (2.4GHz)+ 15.4-Stack/PropRF (低于1GHz) DMM 解决方案、但当前没有具体的示例。 无法使用 DMM 实现三个协议(即 Thread 2.4GHz + BLE 2.4GHz + 15.4-Stack/PropRF Sub-1GHz)。 如果需要这样的配置、您将需要一个多芯片解决方案。
此致、
瑞安