This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:是否可以使用具有 Open Thread 的 DMM (RF + BLE)?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1296218/launchxl-cc1352p-is-it-possible-to-use-dmm-rf-ble-with-open-thread

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我希望构建一个项目、其中我希望将 TI-RTOS + Open Thread 与 DMM 一同使用。

我开始构建一个空项目、然后打开 SysConfig 来配置必要的设置。 是否有我可以开始的基本设置或一些有关如何实现这些配置的指南?

我知道 Resource Explorer 中有一些工程示例、但它们更简单、并分别展示了这些资源的工作方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    请参阅 之前的 E2E 主题中包含的信息:  

    TI 未优先开发 Thread + BLE DMM 解决方案。  开发人员可以使用 TI DMM 用户指南 和 DMM SimpleLink Academy Labs 作为参考、实施自己的定制 DMM 解决方案。  您还可以考虑双芯片解决方案、因为 如果每个堆栈解决方案都需要无线电的大部分访问时间、则时间共享可能不是最佳选择。

    您还可以考虑使用或参考 Matter 项目 、因为这些项目已在单个解决方案中包含 BLE 调试和 Thread 网络通信。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我很抱歉,也许我误解了一些东西,但我有点困惑。

    OpenThread 设计为在2.4GHz 频率下运行、因此如何选择低于1GHz 和2.4GHz?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1296249 

    OpenThread 和 BLE 均为2.4GHz。  您还在尝试实施哪些其他无线电协议?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果两个网络都在2.4GHz、DMM 就可以实现。

    我想通过一个边界路由器和一些用作传感器的器件来实施物联网项目。 我知道 OpenThread 已经解决了一些问题、并使物联网开发变得更加简单、但我希望通过低于1GHz 的网络与这些器件进行通信。

    在本项目中、我会出于其他目的使用2.4GHz (BLE)网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DMM 也可用于2.4GHz 和低于1GHz 的协议。  TI 提供了 BLE (2.4GHz)+ 15.4-Stack (低于1GHz) DMM 的示例、理论上可以实现 Thread (2.4GHz)+ 15.4-Stack/PropRF (低于1GHz) DMM 解决方案、但当前没有具体的示例。  无法使用 DMM 实现三个协议(即 Thread 2.4GHz + BLE 2.4GHz + 15.4-Stack/PropRF Sub-1GHz)。  如果需要这样的配置、您将需要一个多芯片解决方案。

    此致、
    瑞安