This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "打开/关闭项目"功能灰显且不可选择

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1299053/open-close-project-functions-greyed-out-and-unselectable

我突然无法在我的 CC 中打开或关闭工程、因为工程显示为灰色。 我已经尝试重置我的计算机,但它没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    这些菜单项用于打开和关闭工作区中已有的项目。  对所选项目执行操作。  在屏幕截图中、您没有选择任何项目、因此它们显示为灰色。

    例如、这里与您的屏幕截图类似、我未选择项目、但菜单项被禁用。

    现在我选择了一个打开的项目、您可以看到用于关闭它的菜单已启用。

    如果我关闭项目(注意左侧的图标不同)、然后返回到菜单、您可以看到"Open Project"菜单已启用、"Close Project"菜单已禁用。

    如果您计算机上有其他项目当前不属于工作区、 可使用"导入 CCS 项目..." 以将其导入到工作区中。

    此致、
    约翰